This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:频率折返

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104679/tps560430-frequency-foldback

器件型号:TPS560430

大家好、

我的客户正在使用 TPS560430YDBVR (2.1MHz 版本)、目标 Vout 为18V、他们想知道用于调节输出的最低可接受 Vin。

根据数据表、触发 TOFF_MIN 后会采用频率折返方案、但图17 (TOFF_MIN 处的频率折返)仅显示 FSW=1.1MHz。

2.1MHz 版本器件是否还采用频率折返方案? TPS560430Y 可实现的最低 Fsw 是多少?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    是的、1.1M 和2.1M 都具有频率 折返 方案、如下所示:TOFF=100ns FSW=2.1M

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    如果频率折返被激活、两个器件都能实现133kHz FSW 吗?

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    答案是"是"触发频率折返,但无论其133K 或附近是否更好地在 EVM 上进行验证,Vin_min 在0至600mA 的负载下将是1V 或2V 的差异。

    Elena