This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-EP:禁用稳压器时的外部电压源应用(3.3V 直流和放大器;1.2V 直流)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4701-EP, TPS74401-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104854/tps7a4701-ep-application-of-external-voltage-source-while-regulator-is-disabled-3-3-vdc-1-2vdc

器件型号:TPS7A4701-EP
主题中讨论的其他器件: TPS74401-EP

团队、  

我有一个同时使用 TPS7A4701-EP 和 TPS74401-EP 的设计、想知道在禁用稳压器的情况下是否会向输出端施加外部电压源、这是否会导致问题。  

本质上、输出端的外部供电电压源是否会成为稳压器内部电路块(例如反馈误差放大器)的问题?

总之:

TPS7A4701-EP (产生3.3V 直流电压)和 TPS74401-EP (产生1.2V 直流电压)。

施加的输入电压= 5V 直流。

通过拉低使能引脚禁用稳压器。

键: 禁用稳压器时应用外部电压源(3.3V Vdc 和1.2Vdc)。

禁用=无驱动至串联传递双极 txtr。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    施加到输出引脚的电压是多少?

    只要电压不超过绝对最大值、就可以了。

    最棒的

    Juliette