请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4701-EP 主题中讨论的其他器件: TPS74401-EP
团队、
我有一个同时使用 TPS7A4701-EP 和 TPS74401-EP 的设计、想知道在禁用稳压器的情况下是否会向输出端施加外部电压源、这是否会导致问题。
本质上、输出端的外部供电电压源是否会成为稳压器内部电路块(例如反馈误差放大器)的问题?
总之:
TPS7A4701-EP (产生3.3V 直流电压)和 TPS74401-EP (产生1.2V 直流电压)。
施加的输入电压= 5V 直流。
通过拉低使能引脚禁用稳压器。
键: 禁用稳压器时应用外部电压源(3.3V Vdc 和1.2Vdc)。
禁用=无驱动至串联传递双极 txtr。