This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25846-Q1:原理图和布局检查要求

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25846-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104407/tps25846-q1-schematic-and-layout-check-requirement

器件型号:TPS25846-Q1

先生,您好:

 我们在 新项目中使用了 TPS25846-Q1。

我们不熟悉此器件。

您能帮我们检查原理图和布局吗?

如果您对该电路有任何 EMC 策略、请同时帮助我们。

原因我们不想在论坛上上传原理图和布局文件。

您能否添加我的朋友、我会尽快为您共享文件。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham Su、

    感谢您的联系、我将与您添加朋友、您也可以通过电子邮件(kuno-wu@ti.com)将其发送给我、谢谢。

    此致、

    Kuno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    对于原理图审阅、我觉得不错、但我发现您没有将 PGND 与 AGND 连接、您可以像我们的 EVM 一样使用 NET-Tie 将 PGND 与 AGND 连接:

    有关布局、请查看:

    请将 VCC 电容放置在顶层并靠近 VCC 引脚的位置。

    使用整张铜板连接这三个引脚。

    对于 DPD&DM、不要将孔放在这两条线中更好、因此您可以移动这两个孔来听到声音、并让 USB_DP_A 和 USB_DM_A、USB_DP1_AC 和 USB_DP1_C 位于同一层。

      

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuno:

    非常感谢您的帮助。

    我们将对其进行修改并在稍后更新。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    好的、正在等待 您的更新。

    此致、

    Kuno