This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3617-50:监控的电压数

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3617-50, TPS3705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104833/tps3617-50-number-of-voltage-monitored

器件型号:TPS3617-50
主题中讨论的其他器件: TPS3705

您好!

你好。

我们的客户想知道 TPS3617-50监控的电压数。

在产品文件夹中、它显示"2"、但类似器件 TPS3705显示"1"。 您能帮助我们澄清问题吗? 谢谢你。





此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFI 引脚提供一个额外的电压监控通道。 这就是我们计算为2的原因。 希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    感谢您的回答。

    TPS3617-50产品文件夹仅显示"1"、它还具有 PFI 引脚。

    这是否是网站错误?

    所有具有 PFI 引脚的器件是否可以监控2个电压?


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrik、

    对于 TPS3716、该器件监控 Vdd 和 PFI 引脚。 我们将检查产品文件夹。 感谢您的介绍。