This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:在压降电压低于1V 时进行调节

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104592/lp5900-regulation-at-dropout-voltage-less-than-1-v

器件型号:LP5900

数据表显示、实现良好调节至少需要1V 的压降电压、但最小压降电压要小得多。 假设 Vin=Vout + 0.5V、稳压效果会有多糟糕? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、  

    LP5900器件将以0.5V 的余量进行调节。  

    该器件在 Vin=Vout+1V 条件下进行了测试、因此、EC 表显示了具有此条件的规格、除非另有说明。

    该器件能够以150mV 的余量进行调节、但是 PSRR 和其他动态性能将受到这种影响、因此建议使用1V 的余量。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但1V 压降是测试 LDO 的奇怪选择、LDO 应在低至150mV 的电压下工作。 我相信您的客户希望看到一些图、其中显示了在较低的压降下运行时各种参数会受到怎样的影响。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、  

    通常的做法是即使对于 LDO 也使用1V 的余量。 如前所述、PSRR 是受影响的规格之一。

    我们展示了用于展示这一点的图、例如:

    请注意、Vin-Vout=0.5V、并且较低频率会出现一些降级。  

    最棒的  

    Edgar Acosta