This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:不同器件的输出电压不同

Guru**** 2382280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104283/tps62160-output-voltage-is-different-from-one-part-to-another

器件型号:TPS62160

您好!

我正在根据  TPS62160设计 VIN=5.5V 的3.6V 转换器。  在生成电路板并对其进行测量后、我获得的电压比预期的低。 存在600mV 的差异、并且随着生产的每一批产品、该差异会变得更高。 FB 电阻器具有1%的容差、其值不大、无法影响 FB 精度:最大值为15k 范围。  

您对可能导致此问题的原因有什么看法吗?  

提前感谢您的帮助?

/扎卡里亚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zakaria、

    我认为它是由助焊剂污染引起的。 请尝试彻底清洁电路板。 通常、我会将电路板放入超声波清洁器15分钟、并加热60度。 请参见下面的超声清洁剂。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    板上有许多具有精确电压输出的转换器。 因此、如果是通量污染、我希望它们也会发生类似的情况。 此外 、电路板生产站点已经使用了这种方法。  

    /扎卡里亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Nancy 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zakaria、

    了解、

    1.电路板上的所有 TPS62160是否都具有相同的行为? 或有所不同?

    2.您是否在电路板上测量了典型值为0.8V 的 FB 引脚电压?

    3.值得尝试用酒精清洁 FB 区域。  

    4、您能给我们发送原理图和布局文件吗? 那么、我们可以检查 FB 是否耦合了任何噪声?

    谢谢、

    Nancy