This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:插入 USB 时、REG17 (REG10H)显示 VBUS = 5V

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104852/bq25898-reg17-reg10h-shows-vbus-5v-when-the-usb-was-plugged-out

器件型号:BQ25898

大家好、

我的客户使用 BQ25898E。 输入为 USB 5V/1A。 在插入 USB 后、通过读取 REG17来获得 VBUS = 5V、并且 REG12显示无输入。 原因是什么? 正确吗?  

Reg0、Reg1、Reg2、Reg3、Reg4、 Reg5、Reg6、Reg7、Reg8、Reg9、 Reg10、Reg11、Reg12、Reg13、Reg14、 Reg15、Reg16、Reg17、Reg18、Reg19、 Reg20
08、   01、   10、   10、   10、    30、   4C、   00、   03、   54、    74、    02、     00、    12、    48、     4A、    3A、    18、     14、    08、     15.

谢谢。

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    根据寄存器日志、您观察到的原因是 ADC 状态寄存器(REG0E-REG12)不是最新的。 即使充电状态="未充电"、它们也会指示 Vbus = 5V 且充电电流= 1A。

    为了在单次转换模式下更新 ADC、在尝试读取寄存器之前、START ADC 位必须为1 (REG02位7 = 1)。 否则、当读取所有寄存器时、它们不会更新。 当 START 位被正确置位时、ADC 监控寄存器应指示无 VBUS、并且当 USB 被移除时、充电电流= 0A。  

    此致、

    Garrett