This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:TPS54561振荡器类型是否为压控振荡器?

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103866/tps54561-tps54561-oscillator-type-is-a-voltage-controlled-oscillator-or-not

器件型号:TPS54561

您好 TI

我想知道 TPS54561振荡器类型是否为压控振荡器? ADI LTC3707支持通过 PLLFLTR 引脚电压连续选择开关频率。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT/CLK 引脚的运行方式与 LTC3707不同。

    TPS54561可配置为接地电阻以设置开关频率、或通过外部连接到时钟信号以同步新频率。 进入 RT/CLK 引脚的直流电压不会改变振荡器频率。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54561 支持在使用外部同步时钟时连续改变开关频率?

    或者可以在工作状态期间更改开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54561应能够根据外部同步时钟进行更改。 SW 的上升沿将与 RT/CLK 引脚信号的下降沿同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    是否有关于如何使用  TPS54561外部同步时钟的任何文档? 还是设计示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 第7.3.12节“与 RT/CLK 引脚同步 ”。 本节详细介绍了有关 CLK 同步功能的文档。