This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:是否有 PG/nRST 过压的测试结果?

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097633/lm63625-q1-do-we-have-test-result-for-pg-nrst-overvoltage

器件型号:LM63625-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141-Q1

您好、专家、

如下所示。RESET 引脚将拉低 FB 引脚上施加的低电压和高电压。 那么、我们是否有测试波形来验证该函数、尤其是对于上限阈值? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此功能在我们开发该器件期间已经过测试、并在每个器件的 ATE 上进行了测试。

    因此、可确保数据表中的功能和限制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们是否有任何测试结果? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们没有可以共享的该标志运行的任何波形。

    最好使用 EVM 并根据客户规格进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这就是客户在同一项目中也使用 LM5141-Q1的原因。 也许您已经知道、最近在 LM5141-Q1上验证了 PG 功能后、其性能与数据表中所述不符。 当芯片进入待机模式时、PG 将被自动禁用、数据表中未显示此模式。 因此、客户希望我们提供真实的测试数据、以确保他们使用的其余芯片的验证。 很难拒绝。 那么、您能否帮助测试当发生过压/低电压输出时 PG 是否能够正常工作? 获取波形并标记 PG 切换处的电压点。 感谢您的理解和努力。  

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将尝试通过 Thur 上的 EOB 提供这些波形。 2022年5月26日 PDT。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的帮助!

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我今天可以获得一些反馈吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附的。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2313.Presentation1.pptx