This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:电源驱动器参数

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104748/ucc27531-power-drivers-parameters

器件型号:UCC27531

大家好、

美好的一天!

我们需要您提供有关随附文件的帮助、该文件包含一些缺失的参数、请提供以问号突出显示的值。 我们需要您提供有关随附文件的帮助、该文件包含一些缺失的参数、请提供带有问号的突出显示值。

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/8625.Missing-parameters-2.xlsx

提前非常感谢!

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您联系 E2E!

    UCC27531是一款具有2.5A 拉电流和5A 灌电流的低侧单通道驱动器。

    APN MPN MFR 类型 网桥类型 最大 输出电流
    1827-6553. UCC27531D 应用工程师 功率驱动器 低侧单通道 2.5A 拉电流/5A 灌电流

    谢谢、

    Kevin