This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:IADJ 引脚上可接受的最大电压

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104463/lm3409-maximum-admissible-voltage-on-iadj-pin

器件型号:LM3409

大家好、

我想知道 IADJ 引脚上的最大可接受电压。 实际上、数据表仅指示 IADJ 引脚上的电压由内部1.24V 齐纳二极管钳制(请参阅图20)、因此如果施加更高的电压(例如5V)、会发生什么情况?

在绝对最大额定值中、指示 IADJ 上的最大电流为+/-5mA。

因此、我的第一个反射是使用 PSpice 进行仿真、并找到在 IADJ 引脚中感应5mA 电流的电压。

我是对的吗?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    内部有一个大约为1.24V 的齐纳型钳位、因此如果您要施加高于1.24V 的电压、则需要为 IADJ 引脚连接一个串联电阻、以便将流入 IADJ 的电流限制在中规定的+/-5mA 以下 数据表。   

    谢谢 Tuan