This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742EVM:BQ27742-G1

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104792/bq27742evm-bq27742-g1

器件型号:BQ27742EVM

您好!

目前、我正在使用 BQ27742 EVM 关断模式。 我可以进入模拟关断模式并从该模式中退出。 但我面临的问题是、在退出模拟关断后、我将立即读取 PMIC 读数。 但需要500ms 的时间才能从 PMIC 中发出 ACK。 我能否知道 PMIC 在退出模拟关断模式后需要多长时间才能响应。 当电池连接到 CELL+、CELL-时、PMIC 激活所需的时间是多少。  从模拟关断模式唤醒 PMIC 至少需要10ms。

提前感谢、

Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    从模拟关断状态恢复类似于重新启动监测计。 初始化大约需要600ms。 为了获得良好的读数、我们建议等待4秒、因为各种滤波器可防止寄存器值突然变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    如果大约需要600ms、则我们的应用程序需要的时间小于此时间。 那么、我能否进入全睡眠模式。 但我的要求是、当进入全睡眠模式并在10ms 等更短的时间内以小于100uA 的电流进行读取时、电流小于100uA。 但是、当我仅测量 EVM 板的电流时 、进入完全睡眠模式时、我将获得600-700uA 的电流。 是因为 EVM 组件。 因为像提到的数据表那样、全睡眠模式的标称电流为40uA。  

    如何进入全睡眠模式?

    提前感谢、

    Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    关断模式适用于存储/运输。 FullSleep 适用于正在使用的系统、因此、您应该使用 FullSleep。

    有关完全睡眠的命令、请参阅 TRM 部分4.1.1.12 SET_FULLSLEEP:0x0010

    还列出了这些条件。 仅当电流低于睡眠电流时、才会进入全睡眠模式。

    即使在正常模式下、EVM 电流消耗也似乎很高。 我建议您在测量 EVM 电流消耗时断开负载和通信线路。 您可能还需要检查系统中可能会消耗功率的其他部件。