This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 PMP8740

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103751/ucc28180-ucc28180-pmp8740

器件型号:UCC28180

你好!
我们正在设计一个充电器板、其中添加了用于 PFC 升压转换的 UCC28180芯  片。我们遵循了 TI PMP8740参考设计|德州仪器 TI.com 的参考设计中的电路。

下面随附了我们设计的原理图。  我们面临的问题是、UCC28180 不会生成任何脉冲(PWM)来控制 MOSFET、我们将获得与输入端相同的输出电压。

此外、我们还尝试对 TI 网站(https://www.ti.com/lit/zip/slum423)上给出 的 UCC28180仿真示例进行仿真、但仿真结果中的结果是一样的、栅极引脚上看不到任何脉冲、输出电压趋势也是一样的。  

我们从 PCB 上移除了 R19 (在 VCC 和 Vsense 引脚上)、以便在 PFC 输出端产生390V 电压时提供高达5V 的适当反馈。 请分享您对此问题的看法并提出任何解决方案。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dania、

    感谢您关注 UCC28180。

    根据参考设计中的 J6和 R48、您似乎在设计中包含了 R19。 这些组件被放置在设计中用于测试目的(尽管我不知道具体用途)。  如果 包含 J6上的跳线、PFC 将不会进行调节(也许这是设计人员的意图;在没有 PFC 调节的情况下测试下游电路)。  因此、您不应组装 R19、而是可以将其从设计中移除

    关于仿真模型、这些基本上是行为模型、因此栅极引脚上的信号(尤其是)不是 UCC28180的栅极引脚上实际看到的信号。 我知道这可能会令人困惑、但它会使仿真时间合理。

    希望这能回答您的问题。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解这一点、但正如我在上面提到的、我们从设计中移除了 R19、但仍然看不到芯片的任何输出。 但 PCB 上缺少 C16。 您认为这会影响我们的设计吗? 从数据表中可以看出、这设置了误差的增益。遗憾的是、我们在 C16上只能放置1uF 和10uF 的电容器。如果这个电容器是强制性的、您认为我们需要使用哪个值是什么。  
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dania、

    很抱歉、听起来好像您在监管 R48被移除后的情况。   首先添加 C16以关闭电压环路。 在1uF 到10uF 之间、我建议使用10uF。 我还建议您将 R9更改为~13kΩ Ω。

    如果您的输出电压仍未达到390V、请在启动期间(或 VGATE 停止前后)提供示波器波形。 我需要查看 VCOMP、IL1 VGATE 和 VOUT

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 C16上连接了10uF、在 R9上连接了13K、并移除了 R19。  

    现在、我不会获得与输入类似的输出。

    栅极上没有脉冲、

    VSENSE 引脚上的电压为0.85V 至0.9V。  

    VCOMP 引脚上为0.8或1mV

    我可以从数据表中看到、如果 VSENSE 上的电压达到0.82V、则器件开始运行、如果电压低于0.82V、则器件进入待机模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dania、

    是的、如果栅极上没有脉冲、 您将获得大约输出上的输入电压(由于峰值调节)。

    我 很期待看到请求的波形。 您可以显示 VSENSE、而不是 VOUT

    还请提供您的输入电压范围和输出功率。

    此致、

    射线