你好!
我们正在设计一个充电器板、其中添加了用于 PFC 升压转换的 UCC28180芯 片。我们遵循了 TI PMP8740参考设计|德州仪器 TI.com 的参考设计中的电路。
下面随附了我们设计的原理图。 我们面临的问题是、UCC28180 不会生成任何脉冲(PWM)来控制 MOSFET、我们将获得与输入端相同的输出电压。
此外、我们还尝试对 TI 网站(https://www.ti.com/lit/zip/slum423)上给出 的 UCC28180仿真示例进行仿真、但仿真结果中的结果是一样的、栅极引脚上看不到任何脉冲、输出电压趋势也是一样的。
我们从 PCB 上移除了 R19 (在 VCC 和 Vsense 引脚上)、以便在 PFC 输出端产生390V 电压时提供高达5V 的适当反馈。 请分享您对此问题的看法并提出任何解决方案。
谢谢