This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:适用于 TPS544C20和 TPS544C25双应用的电路和 PCB 设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104439/tps544c20-circuit-and-pcb-design-for-tps544c20-and-tps544c25-dual-application

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS544C25

您好!

我的客户正在考虑设计一个只需更改 BOM 即可使用 TPS544C20或 TPS544C25的电路板。

问题1. TPS544C20:BPEXT 和 TPS544C25:VSET PIN30的功能和连接是不同的。

       请查看设计电路时是否会出现任何问题、如下所示。

            -未使用 PMBus

问题2. 两个器件的 GND/AGND 分离设计略有不同(引脚13、29、38)。

       您能否提供 PCB 设计指南以便他们可以同时使用这两种器件?

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    TPS544x20和 TPS544x25器件使用不同的控制拓扑、这些拓扑需要差分误差放大器补偿电路。  具体而言、TPS544x20采用 D-CAP2恒定导通时间控制、该控制需要一类或二类补偿、其中 COMP 引脚通过电容器或电容器以及串联电阻器-电容器连接到 AGND。  TPS544x25使用具有输入电压前馈的固定频率电压模式控制、这需要3类补偿、其中在 DIFFO 至 FB 电阻器上串联 R-C、在 FB 和 COMP 之间串联一个电容器加上串联 R-C。

    我在随附的原理图中看不到这些添加的组件。

    [引用 userid="443028" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1104439/tps544c20-circuit-and-pcb design-for-tps544c20-and-tps544c25-dual-application"]

    问题1. TPS544C20:BPEXT 和 TPS544C25:VSET PIN30的功能和连接是不同的。

           请查看设计电路时是否会出现任何问题、如下所示。

    [/报价]

    TPS544x20系列的 BP_EXT 特性可将 BP 电压从内部 VDD 切换到 BP6 LDO、并在4.2V 时切换到 BPEXT 电源引脚、因此使用电阻器将 BPEXT 连接到 BP3是可以的、 但是、如果您不使用 PMBus、我建议使用电阻器将 TPS544x25系列的 VSEL 接地。  我无法读取现有转换器的输出电压、但只要大于0.8V、VSEL 引脚编程和外部分压器就可以实现所需的输出电压。

    [引用 userid="443028" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1104439/tps544c20-circuit-and-pcb design-for-tps544c20-and-tps544c25-dual-application"]

    问题2. 两个器件的 GND/AGND 分离设计略有不同(引脚13、29、38)。

           您能否提供 PCB 设计指南以便他们可以同时使用这两种器件?

    [/报价]

    我建议在 AGND 网络中靠近 AGND 引脚的位置使用两个电阻器、将 AGND 连接到 TPS544x25的散热焊盘以及 TPS544x20的 AGNDNS。  不遵循建议的连接可能会导致电流感应不准确以及转换器过早过流关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter James Miller:

    感谢您的回复。

    客户还有其他问题。

    请检查我对使用两个电阻器的 AGND 连接的理解是否正确。

       请查看下面红色框中的电路和布局设计。

         -对于 TPS544C20、将 PIN13 (AGNDSNT)连接到 AGND

          -对于 TPS544C25、将 PIN13 (GND)接地

    2.下面的两个引脚也具有不同的建议 GND 连接。 连接到 AGND 时、TPS544C20是否存在任何问题?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    否、您未将电阻器放置在正确的位置。

    TPS544x20和 TPS544x25中的引脚13在内部连接到 GND 区域。  TPS544x25不需要将引脚13连接到 GND。

    为了实现精确的电流感测、TPS544x20需要将 AGND 连接到 AGNDNS (引脚13)位置的 GND。  将 AGND 连接到散热焊盘上的 GND 会引入显著的电流感应误差、并可能导致低电平触发过流关断。

    这两个电阻器应放置在 AGND 引脚(引脚38)和 GND 外露散热焊盘(TPS544x25)之间、迹线应连接到 AGNDNS (TPS544x20)