This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:上电问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103764/tps63700-power-on-problem

器件型号:TPS63700

大家好、

在我们的卡中、我们使用 了 TPS63700转换器从内部5.25Vdc 生成-15V 输出电压。

我们在过去已经制作了100张卡、没有任何问题。

在上一个量产批次中、在直流/直流或负载中没有任何硬件变化的情况下、我们看到转换器有时不会完成上电序列、输出电压遵循所连接的波形。紫色线是-15Vdc 输出、而红线是输入电流。
黄色曲线表示 TPS63700 IN 引脚(引脚5)上的电压


电流标度为1Ams=>0.33V,因此峰值输入电流约为0.98A,电流脉冲持续时间为10-12ms。
站在我们的测试中、我们看到输出电压达到-16.4V、然后开关停止、输出电压呈指数下降。

我们已经多次重复测试、并且我们已经看到90%的加电过程是成功的、但有时转换器会完成加电序列。t
转换器的静态负载可以忽略不计(<20mA@-15V)、因此我们认为这种行为可能与内部电流限制逻辑有关。
总容性负载为66uF、外加直流/直流 Cout (由5 x 4.7uF 组成)。
如果我们将外部负载从66 μ F 降至44uF、加电序列始终会成功完成。

您是否认为问题的原因是 i>I_Lim=860mA?
您能否提供任何建议来解决生产批次上的问题?

在附件中、您可以找到我们的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Fabrizio、

    我们的 FAE 团队已通过电子邮件通知我们。  

    我们如何在这里完成讨论? 一旦我们有任何更新、我们就会通知您。

    感谢您的详细描述。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的回复。 请联系我、以获取您需要执行的任何建议或测试、以澄清此问题。

    解决这个问题从我们方面来说非常紧迫、因为我们已经制作了很多卡片。

    此致、Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Fabrizio、

    您能否帮助让客户执行以下操作以进行确认?

    • 增大输入电容
    • 在 EN 和 GND 之间添加一个电容、以确保器件在已构建输入时开始切换

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们在 EN 引脚上引入了 RC 滤波器,因此转换器的启动相对于原始配置延迟了7-8毫秒。

    这样,一切似乎都正常,即使利润不是很大...

    我还有一个关于 UVLO 和电流限制保护的问题。

    直流/直流的预期行为是什么? 如果在 VIN 上升沿期间发生 UVLO (或过流)事件、 TPS63700是否会在一段时间后再次尝试重新启动或从未尝试过?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fabrizio

    根据 DS 中的说明、恐怕 UVLO 将被锁定、直到 EN 重新启动。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们修改了输入滤波器以解决问题。

    无论如何、我们将来不会使用 TPS63700、因为我们的产品无法接受保护行为。

    感谢您的宝贵支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Fabrizio、

    感谢您的提醒。

    我们采取了这种保护措施、以避免器件输入源出现问题。我们将与内部团队和客户联系、以确保这种保护方式是否必要。再次感谢您的建议。

    此致

    TAO