This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:MPQ7235-AEC1的替代器件

Guru**** 2531210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103301/tps92200-alternative-device-for-mpq7235-aec1

器件型号:TPS92200

您好、先生、

我的客户正在寻找 MPQ7235-AEC1的替代器件、它可以支持 IR-LED 驱动器应用中低于30Hz 的 PWM 调光频率。

如果有任何解决方案、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您能否提供更多规格要求?

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否提供更多规格要求? =>在 Vin=5V、3Vout (LED vf)、Iout=350mA 条件下、在30Hz PWM 调光频率下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    根据提供的要求、TPS92200是最佳选择。

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否检查 TPS92200是否支持30Hz 以下的调光频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    TPS92200可支持30Hz PWM 调光。

    尤廷