This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:在升压接地与电源接地之间使用 LM2621并连接外部 N MOSFET、以实现高电压保护

Guru**** 2379630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104161/lm2621-use-of-lm2621with-external-n-mosfet-between-boost-ground-to-power-ground-for-high-voltage-protection

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件: TPS55340

您好!

我是否可以使用 具有外部 NMOS 的 LM2621升压驱动器将位于升压接地与电源接地之间。

 在升压接地和电源接地之间使用 MOSFET 的主要原因是在 输入电压高于最大器件额定值时保护升压转换器。

      当输入电压(Vin)高于特定范围时、MOSFET 关断将由控制电路通过 MOSFET 的栅极和源极短路来触发。 有关更多详细信息、请 参阅随附的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    这是一个有趣的主意。 可以正常工作。 也许您可以使用 EVM +分立式 MOSFET 来评估这个想法。

    顺便说一下、TI 有很多更高输入电压的升压转换器、例如 TPS55340。 您可以在应用中直接使用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:
    根据应用要求、我们希望升压从1.8V 开始至2V、电流要求为100mA 至200mA、输出电压为7V。 因此、您能否建议其他器件在1.8V 至2V 的电压下开始升压、最大额定电压为40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    我是否可以知道输入电压为什么会在2V 至25V 之间变化? 它是什么类型的电源? 如果最大输入电压为25V、为什么您希望最大额定电压为40V?

    我们没有这样的升压转换器能够满足  1.8V 至2V 的启动升压要求、并且最大额定电压将为40V