This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:器件可以指哪个标签?

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104263/lmz14203-which-label-could-the-device-refer-to

器件型号:LMZ14203

您好、技术支持、

能否帮助我检查下图上的标记?

 标记是否与此标签匹配?

我们不确定哪个特定产品存在问题。

谢谢、期待您的回复。

B.R.

Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    仔细检查 了 LMZ14203TZ-ADJ、标签和器件均匹配。 差异在于封装数量。 您可以参考 数据表末尾的样片封装数量。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena、

    LTC (标记上的批次追踪代码)和批号(标签上的批次编号)如何?

    LTC 和批号是否匹配?

    我们需要知道哪种特定的卷带有问题。

    您能不能帮助我检查这些信息。

    谢谢你。

    B.R.

    Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您的意思是19AT55G3,不是来自批次  1272278EM1吗?

    Elena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我已经检查了封装日期,如下所示。 LTC 不在这一批次中。   系统中没有19AT55G3或19AT55G

    批次1272278EM1具有另一个标记。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    [引用 userid="230757" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104263/lmz14203-which 标签-cote-device-refer-for/4091263#4091263"]此处  不是系统中的19AT55G3或19AT55G[引用/引用]

     LTC 是否可以是19AT55或19ATSS?

    G3指无铅涂层类别。

    [~引脚 userid="230757" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104263/lmz14203-which -label-cote-device-refer-for/4091263#4091263"]批次1272278EM1具有另一个标记[/引脚]

    这是否意味着该芯片不来自该标签?

    谢谢你

    B.R.

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTC 应为7个字母  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果您使用不同的 LTC 有其他部件、我可以尝试检查系统中是否有跟踪功能。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    好的、这是另一个 LTC  

    B.R.

    Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    19AT55G3来自 Lot 1270090、   

    19AXLCG3来自批次 1272280、

    您 显示的批号为 1272278、  

    这3 个批次从同一个制造批次中分离出来。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena、

    非常感谢!

    B.R.

    Peter。