This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:MR 引脚偶尔会不定期地灌入电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101292/tps3851-mr-pin-occasionally-and-erratically-sinks-current

器件型号:TPS3851

在任何情况下、MR 输入引脚会灌入电流?  在我们的设计 中、MR 连接到10K 上拉至 VDD (3.3V)、复位开关以及两个电源开关的开漏电源正常状态输出。  我们已经看到至少三个电路板、在这些电路板上、经过数小时的供电后、MR 将突然下降到低于 VDD 并在1至3伏之间跳转、有时低于0.8伏、从而导致我们的处理器复位。  即使我们移除了馈送 开关电源正常信号的电阻器、也会发生这种行为。  在下面的示波器捕获中、黄色迹线为3.3V、蓝色迹线为 MR、因为它开始出现错误行为。

此外、在3.3V 下运行3.0V 版本的器件(TPS3851H30EDRBT)是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我很乐意提供帮助。 您能否移除开关并查看问题是否仍然发生。

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、您好、感谢您的回答。

    我已卸下交换机、问题仍然存在。  还删除了 R584、问题仍然存在。

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    回到您的另一个问题、TPS3851具有高达6.5V 的建议 Vdd。 3.0V 仅与 nRESET 生效的阈值相关。

     在您的设计中、只需仔细检查一下、您可以在 MR 引脚上有一个上拉电阻器、此时仍会发生压降? 如果是、此时3V3电源轨是否稳定? 器件的环境温度也是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、 感谢您提供有关3.0V 与3.3V 组件的信息。

    我已从电路板上移除 R49、R52和 SW1。  引脚3处的 MR_N 有时仍会降至1.5至2.1伏之间的值。  发生这种情况时、引脚1上的 VDD 稳定在3.3V。

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    有多少设备受此问题的影响?  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少个器件?  我不确定我是否理解这个问题。  它会复位 FPGA 及其内部处理器以及多个通信接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我是说 TPS3851器件如何  受到此问题的影响。  我只想确保这不是一次性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  我们在三个电路板上看到了这种行为。  即使移除了 SW1和 MR 引脚上的所有电阻器、该引脚也会立即或在通电几分钟后漂移为低电平。  更换 TPS3851并重新安装电阻器可纠正我们尝试的一个电路板上的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我很高兴听到这个消息。 我已尝试在我的 EVM 上模拟您的设置、但我没有发现您看到的问题。  

    Jesse