This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54428:VINPUT 的快速转换损坏转换器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427, TPS54428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101844/tps54428-converter-damaged-on-fast-transition-of-vinput

器件型号:TPS54428
主题中讨论的其他器件:TPS54427

已批准 TPS54427或 TPS54428用于此应用。  该电路在生产中能够很好地工作5年、其中 V_IN 是来自另一个内部 SMPS 的固定12VDC。  在这种情况下、D13为7.5V、R6为4.99K。  

现在、对于新设计、我们希望外部输入范围为4.5至18V、因此我们需要在更低的阈值下启用、从而更改为 D13。  R6将上升至10K、以最大程度地降低 Vin=18V 时的功耗。  需要知道如何保护该转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    1. TPS54427或 TPS54428上的器件是否出现故障?

    2.加电或断电时是否发生了器件损坏? 您是否在故障期间具有 EN 和 VIN 的波形?  

    2.每个电路板是否损坏或仅损坏一个电路板?

    3.故障期间的负载情况是什么?

    4.您希望使用 D13保护什么? 您是否尝试移除 D13/R6并将 VIN 和 EN 连接在一起? 还是只需在 VIN 和 GND 之间放置一个19V 齐纳二极管?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    器件是如何损坏的? 您能否测量每个引脚? 哪些针脚损坏?  

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1.和2b。  TPS54428目前在3个器件上出现故障。   这些电路板是客户所需的、因此我很犹豫是否再牺牲这些电路板。  可以让它们在5V 输入电压下运行、或旁路掉 TPS5442x 并通过外部3.3VDC 供电。

    2A。 在所有3种情况下、器件和下游转换器均按预期工作、在输入电压为6V 时初始突然加电、缓慢上升至至少12VDC。  随后在12V 电压下突然断电和恢复、导致3.3V 输出永远不会恢复。   我没有波形、但如果再做任何牺牲性测试、我将得到一个波形。

    负载 是未编程的 FPGA、随后的2.5V 和1.2V 源自为 Microchip MIC2230双路降压转换器供电的3.3V 输出。   从非板载反向驱动3.3V 会消耗120mA 的负载、而2.5V 和1.2V 电源轨会按预期出现。

    4. 使能端的 D13和 R6组合用于在低于4.5V 最小输入的情况下创建欠压锁定。  我想将 R6升高到10k 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚3 (VREG5)似乎已损坏。  在损坏的电路板上、接地阻抗表显示为2欧姆、而在良好的电路板上显示为600K 欧姆。  在其他引脚上没有显著差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    VREG5是来自 Vin 的 LDO。 这应该是 LDO 电路的线路瞬态。 输入暂态响应是 LDO 控制环路增益带宽、步长和输入电压变化压摆率的函数。 根据应用,使用快速中断重新应用>8V 时,步长和压摆率应更大并损坏 LDO。

    我的建议:1. 您可以将输入电容 C134从10uF 更改为22uF 或更大、以降低 Vin 变化的速度。 2.可将 LDO 输出电容 C136从1uF/16V 更改为2.2uF/16V。 因此、有效电容仍约为1uF、以改善输出变化。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在新组装的电路板上、通过添加第二个电容器、C134输入被更改为20uF。  同样、C136 VREG5电容更改为2uF。  这允许在12V 和16V 电压下成功通电、但由于与18V 输入之间的连接突然、该转换器仍会永久失败。

    这里是从12V 输入启动的输出和 VREG5视图。  这在15V 和16V 输入下看起来是一样的。  但在18V 输入时、VREG5从未触发示波器以获得扫描、这意味着它从未超过触发设置0.76V。   与之前的样本一样、此转换器现在已损坏 、VREG5显示3欧姆接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    VIN 上的压摆率是多少? 我可以检查设计、看看这方面是否有任何限制。 除此之外、对于最新的测试、在18V 输入电压下、您能否确认 VIN 是否保持在18V 最大值或是否可能超过该值?  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试方法是移除并根据需要进行调整、然后将正极线香蕉插头插入18.0V 的工作台电源。  因此 、它不能超过18.0V 的浪涌、但它确实会转储电源内非常大的输出电容器可以通过14英寸的导线提供的能量。  对于 TPS54428、由此产生的输入压摆似乎仍然过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您提供相关信息。 是否可以在 IC 的 VIN 引脚上共享 VIN 波形? 只需确保没有可能超过器件绝对最大值的振铃。 此外、波形将有助于确定压摆率。

    谢谢、

    模块