This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, INA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103768/tps27s100-searching-ti-solution

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件: INA211

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

请帮助推荐具有保护功能的高侧驱动器

1.喇叭控制和转向信号控制需要2.5A 电流(请参阅 TPS27S100可用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    就电流能力而言、这将是一个很好的解决方案。 如果客户有其他要求、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们还有另一个有关计算的问题、需要您的支持、
    在输入滤波中、我们提到了内部电阻容差为±30%的要求注意事项、
    是否确定文章中的内部电阻是下图中的 RINT?

    kΩ 这句话、INA211的 RINT 通常为2k Ω、
    ±30%的容差将在1.4 kΩ~2.6 kΩ 内、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我认为 INA211不属于我们的产品线。 是否可以尝试将其重新发布到相应的产品线? 谢谢!

    此致、

    您好