This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:进入 OCP 的异常波形、是否会遇到任何故障模式?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123769/lm2842-abnormal-waveform-run-into-ocp-would-any-failure-mode-encountered

器件型号:LM2842
主题中讨论的其他器件:LV2842

尊敬的专家:

我的客户在 他们的逆变器驱动器模块中使用 LV2842XLVDDCR 和 TI。 但我在我们的网站上几乎找不到 LV2842。 我们不能建议客户继续使用这种太旧的版本吗?  

他们说了一些问题:他们遇到了我们的 IC 进入 OCP 的情况。 上方的原理图显示了电路感应位置、下方的波形显示了问题。在这种情况下、我们的器件是否会在故障模式下面临风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LV2842处于活动状态。

    波形图中的信息很少。 您可以 在此处共享更多背景信息还是发送至 gui-he@ti.com ? 例如工作条件、输入和输出电压/电流。 您能否放大以查看详细信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将关闭此主题、因为我们已经讨论了电子邮件、您可以始终重新打开此主题或重新启动新主题。

    谢谢你。