This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:无负载条件下的 LM5020

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125380/lm5020-lm5020-under-no-load-condition

器件型号:LM5020

在空载条件下、基于 LM5020的反激式转换器的输出点以及 MOSFET 漏极和源极之间的波形应该是什么样的?

波形是否低于正常值? (MOSFET 漏极和源极之间的电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    您能否向我提供更多详细信息(输入/输出电压和电流)、哪种类型的反馈(初级/次级/非隔离式)?
    理想情况下、您还可以共享原理图。

    谢谢、此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1是指出的波形、图2是电路的原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    感谢您提供更多信息。

     当 FET 关断且开关节点(漏极)的电压达到最小值时、您应该在 FET 的栅极上看到短脉冲。 FET 关断时的振荡是正常的。

    您是否 特别担心过什么?

    谢谢、此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢你的答复。 当无负载时、在输出点的波形中、占空比非常小、脉冲非常窄。

    我想知道的是、为什么点 D 处的电压(大约等于 MOSFET DS 两端的电压)会振荡?

    产生振荡的原因是什么? 它是否与 MOSFET 的寄生电容有关?

    此致

    小查理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    FET 关断时的振荡是正常的且是预期的。
    它们发生在电感器(变压器)和电路板上的各种实际和寄生电容之间。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您顺利解决我的问题。

    此致

    小查理