主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好、
我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。
在所附图片中、突出显示了我感兴趣的问题。 我需要开启预充电、而不是通过压降、而是通过温度降。 我设置了 T1和 T2温度阈值、但预充电未开启。 在指定的温度范围内实现预充电需要做些什么?

此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。
在所附图片中、突出显示了我感兴趣的问题。 我需要开启预充电、而不是通过压降、而是通过温度降。 我设置了 T1和 T2温度阈值、但预充电未开启。 在指定的温度范围内实现预充电需要做些什么?

此致、
Danilo
您好、Matt、
所连接的是我们客户的设备设置。
e2e.ti.com/.../1Number_5F00_CS1196413.gg.csv
此致、
Danilo
您好 Danilo、
我看到他们正在使用 BQ78350-R2固件。 这会略微改变高级充电功能-本文档对于了解温度与充电功能的不同之处非常重要: https://www.ti.com/lit/ug/sluubm6/sluubm6.pdf
此致、
Matt
您好、Matt、
以下是我们客户的反馈。
谢谢、您的帮助。 我设法打开了温度范围 T1-T2内的预充电功能。 但是、只有当电压上升到高于"充电电压过低"项目的"电压范围"部分中设置的值时、才会退出预充电。 当离开 T1-T2温度范围(如果可能的话、或者另一个 Tx-Tx 范围)而没有参考电压阈值时、我预计预充电将关闭(并且主充电将打开)。
如何做到这一点?
此致、
Danilo
您好、Matt、
请参阅 我们客户的回复。
1.温度显示 T1-T2之外有正常的电荷(-20... 20°C)、
温度= 25.4°C
充电电流= 100mA
"充电低电压"= 3600mV
主充电已激活。 预充电未激活。


2、温度下降到5.8摄氏度
预充电已激活
充电电流= 42mA


3.经过一段时间后,温度由于温度 T1-T2而升高(-20... 20°C)、现在= 25.4°C
但电池电压未达到"低充电电压"(设置为3600 mV)。
并且在电池电压上升至3600mV 之前、预充电不会关闭。
在这种状态下、充电时间会很长、我的电池系统将没有时间进行充电。
如何使预充电完成条件仅在温度范围内?


此致、
Danilo