This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:编程 UCD90320而不是 UCD90320U

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125723/ucd90320u-programming-ucd90320-instead-of-ucd90320u

器件型号:UCD90320U
主题中讨论的其他器件:UCD90320

你(们)好

我有两个基于 UCD90320U 构建的映像文件(.XML 和.tisfp)。 但是、我们希望对 UCD9032进行编程。 图像文件似乎无法编程到 UCD90320。

如何  在 Fusion 设计工具中将图像文件转换为兼容 UCD90320、以便 对 UCD90320进行编程?

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非 U 和 U 部件之间存在一些功能差异。因此工程文件可能不完全兼容。

    您可以尝试修改 XML 以将 UCD90320U 替换为 UCD90320、包括 DEVICE_ID。

    DEVICE_ID 是从0xFB 命令(DEVICE_ID)返回的值。 您有 UCD90320器件吗?

    但在这些之后、仍需要对 LGPO 配置进行一些微调。

    您有 xml 文件吗?

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有.XML 文件、我有  UCD90320 器件

    请告诉我如何修改  XML 以将 UCD90320U 替换为 UCD90320、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否同时提供这两个文件? 似乎未正确修改文件

    此致

    Yihe