This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 REG1&REG2 di/dt 能力

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125916/bq76952-bq76952-reg1-reg2-di-dt-ability

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2155

TI 专家
我想使用 bq76952 REG1和 REG2 为电池组中的 MSP430FR2155供电。 一个问题是:
BQ76952 REG1&REG2的最大 di/dt 能力是多少? 如果 MSP430FR2155需要高 di/dt 电源。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiatu、

    您应该能够 使用 BQ76952中的 REG1和 REG2为 MSP430FR2155供电。  REG1和 REG2 LDO 可提供高达45mA 的输出电流。  它们的短路检测发生在80mA 时。  此外、TI 还提供了一个同时使用 BQ76952和 MSP430FR2155的参考设计、您可能会发现该设计很有用。  我将在此附上链接: TIDA-010208参考设计| 德州仪器 TI.com

    最棒的

    Andria