This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:我们是否有更多电压选项?

Guru**** 2810735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126427/tps3704-q1-do-we-have-more-voltage-options

器件型号:TPS3704-Q1

您好、专家、

我们的客户希望使用 ASIL-B 开发电源解决方案 对于纯分立式解决方案、我们可能需要一个 ASIL-B 电平的电压监控器。 正如我所知、我们只有 TPS3704-Q1具有非常有限的电压选项。 我们的客户有1.25V、5V、1.1V 和1.8V 电源轨。 那么、我们有解决方案吗? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    建议使用 ADJ 版本。  TPS37044BJOFDDFRQ1  

    这样、您就可以立即开始使用。  

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我在数据表中找不到它。 是 RTM 吗? 您有更多信息吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    Mathew 提到的这个特定变体已经具有 RTM (您可以在 POA 部分-第30页以及表12-1中参考)。 希望这一点很清楚、如果您需要进一步的帮助、请告诉我们。

    表12-1.

    POA -第30页