This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:如何选择栅极驱动器?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124148/ucc21540-how-to-select-a-gate-driver

器件型号:UCC21540
主题中讨论的其他器件: UCC23513

1.导通电流和导通电压栅极驱动器之间有何差异?

如何在电流开启或电压开启栅极驱动器之间进行选择?例如、ucc21540是电压开启的、而 ucc23513需要一个大于某个值的 IF 打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailan、您好!

    我们的大多数栅极驱动器在输入端使用电压开启。 这就是电压接通的意义。 而对于电流导通、电流需要流过才能导通器件。 这主要用于较旧的光兼容输入。  

    2. UCC21540具有 A 和 B 通道的输入引脚以及 A DIS 引脚。 它是与 TTL 和 CMOS 兼容的阈值逻辑、通常由3.3V 或5V MCU 控制。 另一方面、UCC23513是光兼容的、因为它使用仿真的 E 二极管、为其提供阳极(引脚1)和阴极(引脚3)。 它是我们产品系列中唯一一款类似这样工作的隔离式栅极驱动器。 由于它充当二极管、因此会向阳极施加相对于阴极的电压、如果电流流入 E 二极管以进行操作、则会施加电流。

    在选择驱动器时、我建议首先选择双通道驱动器(如 UCC21540)或单通道驱动器(如 UCC23513)。 如果您想使用单通道驱动器并希望获得光耦合器兼容性(通常与基于光耦合器的旧器件搭配使用)、则可以使用 UCC23513 (电流开启)。 如果您不需要光兼容性、我推荐使用 UCC53xx 系列。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshat! 我还有另一个问题、电流类型的隔离式驱动是否能够减少输入信号的噪声干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailan、您好!

    对于电流打开或电压打开、只要遵循原理图和布局建议、就可以降低噪声。 数据表第11节中的建议给出了降低输入引脚噪声的最佳建议。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Akshat