This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:LM5026 Vcc

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126334/lm5026-lm5026-vcc

器件型号:LM5026

您好!

修改时间电阻器并将其连接到 REF (R16 NC、R10=100k Ω)、如下图所示。 VCC 电源出现异常。

如果 R10更改为33k Ω、则 VCC 正常。

请帮助确认

1. R10和 R16的原始电阻值是否有上限和下限?
REF 到时间(R10)的电阻如何影响 VCC?
参考、时间是否有电流限制或相关要求?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    RSET (其电路中的 R16)的使用取决于所使用的有源钳位类型、P 沟道或 N 沟道。  对于以接地为基准的 P 沟道钳位、应将 RSET 连接到 GND 以控制重叠时间。  对于高侧 N 沟道钳位、应将 RSET 连接到 REF 以控制死区时间。  数据表的第7.3.3节对此进行了讨论。  图14显示了两种运行模式。  这些模式不可互换。

    必须根据钳位配置连接 RSET。

    此致、

    Eric