This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:TL494IDR UC2843AD8TR

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UC3843, UC3842, UC3844, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126257/uc2843a-tl494idr-uc2843ad8tr

器件型号:UC2843A
主题中讨论的其他器件:UC3845UC3843UC3842UC3844TL494

尊敬的 TI 专家:

以下是我们新产品上的电路、请帮助查看设计是否存在任何问题、谢谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogers、您好!

    有关'3843电路的注释:

    1) 1)电流模式控制通常需要 II 类补偿。  该电路只是具有一个从 COMP 到接地(Type-I)的电容器。  I 型补偿将具有显著的滞后、并且通常在稳定前出现过冲和下冲。

    2) 2)必须安装 RCD 缓冲器(R51、R52、C28)、否则 Q10将被损坏。  它目前显示了这些组件的 NC。

    3) 3)您必须组装电流感应滤波电容器 C5。  它目前显示 NC。  我建议从47pF 开始到100pF。

    4) 4)我建议您选择增大 VCC 电容器 C24、10uF。  该电容器必须在启动期间将 VCC 电压保持在高于 UVLO 关闭电压7.6V 以上。  如果该电容过小、稳压器将无法实现调节、并将循环打开(VCC=8.4V)和关闭(VCC=7.6V)。

    5) 5)您是否需要大于50%的占空比运行?  如果不是、请更改为 UC3845并移除斜率补偿晶体管 Q11/R23。

    6) 6) UC3843从相当低的电压(VCC=8.4/7.6V)开始、并且具有最小的迟滞。  您是否需要这些低电压?  如果不是、请考虑改为 UC3842 (100%占空比)或 UC3844 (50%占空比)以具有更大的开/关迟滞(16V/10V)。

    有关 TL494电路的注释:

    很难确定该电路的确切功能。  您是否提供了足够的原理图?  CE_FB1和 LIMIER_VCC_1来自哪里?

    此致、

    Eric