This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:禁用 BQ3050 ChgVoltage &ChgCurrent Broadcast

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQEVSW, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123418/bq3050-disable-bq3050-chgvoltage-chgcurrent-broadcast

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQEVSWEV2400

1.我想将 ChgVoltage & ChgCurrent 值的广播时序从 BQ3050更改为智能充电器, 在本例中为60秒。

2.要禁用它,我尝试将寄存器-电池模式从0x0081更改为0x4081 (ChgM 位设置为1),以便仅停止从 BMS 广播电流和电压值。但它不起作用... SBS 配置显示 INIT Battery = 0x4081,但在 SBS 读取屏幕上显示0x0081?  我是否还需要设置其他寄存器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    在广播模式下、您无法更改监测计上的广播速度。

    初始化寄存器仅在 POR 或复位启动时使用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    启动后,在运行周期中,电池模式寄存器的值来自哪个寄存器?

    2.禁用 Bcast 位是否需要复位?

    2.需要哪些寄存器设置复位条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    您是如何尝试更改该位的值的? 您能否让我完成您尝试执行此操作所使用的过程?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然...

    1.使用连接到 EV2400和 BMS 的 BQEVSW 软件。

    2.在 SBS 状态屏幕上,我将 Bateymode 从0x0081更改为0x4081。 按 ENTER 键。

    3.转到 DataFlash 屏幕-> SBS Config ->初始化电池模式值从0x0081更改为0x4081。 使用子类寄存器写入进行写入。

    4.最后、转到"Pro"屏幕选项卡并发送命令0x0041进行复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bhupendra 的更新、

    我将在实验室中测试此确切过程、以验证我是否能够产生一致的结果。 我将在星期一返回给您一个解决方案、

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    我无法观察到您描述的行为。 我将与我的团队协商、尝试发现问题、并在明天回复您。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力、Jackson、

    1. 您是否可以在电池模式寄存器中设置 ChgM 位?  

    2.如果 chgM 被置位,它是否停止广播除标志之外的充电电压和电流值?

    3.要禁用 BCAST 位,是否需要执行 RESET 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    1.您应该能够设置此值。 尝试启用 BCAST 时是否启用?

    2.是的

    3.我认为您不需要发送重置命令,但在重置时它应该会进入默认状态(已禁用)。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能否发送进程来设置 ChgM 位,我尝试了但无法设置它。 是的、BCAST 位被启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    您应该能够在 BQEV 中打开"pro"选项卡、并直接将字写入0x03 (电池模式)。 您必须在 ChgM 位设置为1的情况下为整个寄存器写入值。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将0x4081写入03地址,但它仍然广播充电电流和电压。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您在将值写入4081后读取03时、它返回的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    x4081值设置且读数相同。

    但是,一旦从 BQEVSW 和 EV2400断开电池连接,重新连接它,读取时返回0x81值。  ChGM 位被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    x4081值设置且读数相同。

    但是,一旦从 BQEVSW 和 EV2400断开电池连接,重新连接它,读取时返回0x81值。  ChGM 位被禁用。

    那么,我是否需要在每次使用电池连接时设置 ChgM 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    复位后、器件将恢复其默认值。 当电池被取出时、这种情况将始终发生。 这是您的应用中将发生的事情、还是电池将保持连接?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我的应用程序需要单独的充电器和电池才能从负载中移除以进行充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bhupendra、

    电池模式仅供主机参考、如果您想对其进行写入、则可以写入、否则将加载 Init 电池模式寄存器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的凯勒  

    因此,您是说,每次我必须在 Reconnect 上写入电池模式寄存器时,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bhupendra、

    电池模式具有 RAM 和闪存寄存器。 闪存寄存器只在启动时使用、它是初始化电池模式寄存器。 之后、直接对 电池模式寄存器(而不是"init battery mode"寄存器)所做的任何更改都将位于 RAM 中、并将从器件复位或 POR 中清除。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明启动和 POR 条件?   这是我们第一次将电池连接到 BMS IC 的情况吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bhupendra、

    启动是指监测计从关断状态唤醒。 POR =上电复位-监测计断电、这将引起复位。 此外、如果您发送 RESET 命令。

    此致、

    Wyatt Keller