主题中讨论的其他器件: BQEVSW、 EV2400
1.我想将 ChgVoltage & ChgCurrent 值的广播时序从 BQ3050更改为智能充电器, 在本例中为60秒。
2.要禁用它,我尝试将寄存器-电池模式从0x0081更改为0x4081 (ChgM 位设置为1),以便仅停止从 BMS 广播电流和电压值。但它不起作用... SBS 配置显示 INIT Battery = 0x4081,但在 SBS 读取屏幕上显示0x0081? 我是否还需要设置其他寄存器?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.我想将 ChgVoltage & ChgCurrent 值的广播时序从 BQ3050更改为智能充电器, 在本例中为60秒。
2.要禁用它,我尝试将寄存器-电池模式从0x0081更改为0x4081 (ChgM 位设置为1),以便仅停止从 BMS 广播电流和电压值。但它不起作用... SBS 配置显示 INIT Battery = 0x4081,但在 SBS 读取屏幕上显示0x0081? 我是否还需要设置其他寄存器?
此致、
是的、当然...
1.使用连接到 EV2400和 BMS 的 BQEVSW 软件。
2.在 SBS 状态屏幕上,我将 Bateymode 从0x0081更改为0x4081。 按 ENTER 键。
3.转到 DataFlash 屏幕-> SBS Config ->初始化电池模式值从0x0081更改为0x4081。 使用子类寄存器写入进行写入。
4.最后、转到"Pro"屏幕选项卡并发送命令0x0041进行复位。