主题中讨论的其他器件: LM5146、 CSD17308Q3、 CSD18532Q5B、 CSD18534Q5A
大家好、我的设计如下所示。
LM5141QRGERQ1 设计:
开关电源:24V 输入
电池电源:14V-16.8V
输出电压12V,输出电流需要 10A、
功率电感器: 空气磁芯电感器3.3uH
FSW=2.2MHz
DEMB-VCC、FPWM 模式
我想知道我的设计是否可以在上面的设计中提供12V/10A 输出。
现在、当 R19B 为12mΩ,Ω 时、我可以获得12V/3.5A 输出、而当 R19B 为0Ω Ω 时、输出电流可以达到5A。
我的问题是、如果我想获得稳定的12V/10A、我该怎么做?
我很高兴得到一个好的答案。谢谢。