This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:电源

Guru**** 2514895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27322, UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126279/ucc27322-power-supply

器件型号:UCC27322
主题中讨论的其他器件: UCC28610

你(们)好。

我的客户在 交错 PFC 电路中使用 UCC27322。 请参阅此处的参考设计原理图。 客户现在希望将电源电压更改为14.5V、并将裕度更低、以获得建议的最大电压(15V)。 你认为 可以吗?   

 e2e.ti.com/.../Reference-design_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    只要 VDD 保持稳定在14.5V 左右并且不会过冲太大、它就应该是正常的。 如果没有更多的系统信息、我很难说出是否会出现问题。 根据原理图、UCC28610的过压保护似乎可以防止出现任何问题、但我对该部件不太熟悉。  如果客户希望获得更多裕度、可以考虑使用 UCC27614 、这是一种与 UCC27322的特定封装引脚相同的新驱动器。 此外、我认为使用 UCC27624等双通道驱动 器代替两个单通道驱动器是有道理的、但这取决于控制和驱动强度。  

    谢谢、

    Alex M.