请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27322 主题中讨论的其他器件: UCC28610
你(们)好。
我的客户在 交错 PFC 电路中使用 UCC27322。 请参阅此处的参考设计原理图。 客户现在希望将电源电压更改为14.5V、并将裕度更低、以获得建议的最大电压(15V)。 你认为 可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Naizeng、
只要 VDD 保持稳定在14.5V 左右并且不会过冲太大、它就应该是正常的。 如果没有更多的系统信息、我很难说出是否会出现问题。 根据原理图、UCC28610的过压保护似乎可以防止出现任何问题、但我对该部件不太熟悉。 如果客户希望获得更多裕度、可以考虑使用 UCC27614 、这是一种与 UCC27322的特定封装引脚相同的新驱动器。 此外、我认为使用 UCC27624等双通道驱动 器代替两个单通道驱动器是有道理的、但这取决于控制和驱动强度。
谢谢、
Alex M.