This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DFP 或 UFP 模式

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124714/hd3ss3220-dfp-or-ufp-mode

器件型号:HD3SS3220

你(们)好

无论 DFP 或 UFP 模式如何、客户都对 TI 的 HD3SS3220有疑问、HD3SS3220引脚 TxP、TXN、TX1p、TX1n 输出、RXP、 RX、RX1p、RX1n 输入?

由于 DFP 和 UFP EVK 的名称不同、因此有点困惑、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需将 TX 引脚连接到 TYPE_C TX 引脚、RX 引脚连接到 Type-C RX 引脚、就可以正常工作了。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    Type-C 器件没有问题、但 USB3.0 (引脚6、7、9、10)器件如何? 是 UFP 还是 DFP、引脚6、7始终输出、引脚9、10始终输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上有 USB 连接器、因此引脚6/7和9/10通过 USB 电缆连接到另一个 USB 连接器。

    在 USB 电缆中、一侧的 TX 连接到另一侧的 RX。

    因此、 如果 TX、RX 直接 连接到主机/集线器或通过 USB 电缆连接、请务必小心。

    还请记住、多路复用器只是一条路径

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    以下信号方向是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确