This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池低温充电跳变

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124884/battery-low-temperature-charging-jump

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIOGPCCHEM

当电池在2°C 下充电时、RSOC 从96%跃升至100% 电池状态(BattStat)显示电池已充满电、但未达到充满电状态。 请帮助分析电池跳转的原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您是否正在使用特定的 TI 充电器或监测计?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 TI 的电量监测计 BQ40Z50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请共享显示我们要分析的行为的.gg 文件和 bqStudio 日志文件。

    是否使用了 GPCCHEM 工具来查找匹配的最佳化学 ID?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4150.4S1P.gg.csve2e.ti.com/.../2_B000_C-charge-0_B000_C-discharge-LOG-data.log

    感谢您的回答。 我已附加 gg 文件和日志数据。 我还完成了 GPCCHEM 工具并获得了最佳的 Chem ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    此时监测计检测到 VCT、这将强制 RSOC 达到100%。

    他们应将高级充电算法参数设置为更接近不同温度下的充电曲线、或调整 VCT 条件以更好地匹配处于寒冷温度下的系统。 由于其锥度不平滑、因此正确检测 VCT 也更具挑战性、因为电流会逐步移动。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、它是否与低温下的电池内部电阻有关? 或与内部电阻模型有关的东西? 内部电阻实际上会在低温时增加、因此我的截止电流应该设计为更小? 还是电荷截止电压被设计为更大? 是否要为更多容量充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、如果您在极低温度下充电、内部电阻将影响锥形电流、因为它会增加。 减小锥形电流可能有助于实现这一点、因为电流越小、影响锥形条件的 IR 损耗就越小。 一般情况下、建议不要在低于0deg C 时充电、因为电解液冻结会导致电池损坏。 在极端温度下充电之前、一些客户将使用加热器加热电池。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我做了另一个实验、似乎我没有发现这个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很高兴听到这个问题得到解决。 我将关闭该线程。

    此致、

    Wyatt Keller