This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何将使用 BQSTUDIO 生成的黄金映像刷写到 IC 中。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124343/bq34z100-g1-how-to-flash-the-golden-image-generated-using-bqstudio-into-ic

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO

你(们)好。

我在成功完成学习周期后生成了黄金映像文件。 现在、我对如何将其闪存到目标 IC 有疑问。

如果我错了、请更正我的错误、我有使用 BQSTUDIO 的黄金映像部分生成的黄金映像文件.srec、现在我必须使用 BQSTUDIO 的编程部分将该黄金映像刷写到 BQ34Z100中。

请澄清。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 成功完成学习周期后、您可以导出.srec 文件。 这将包含学习周期过程中学习到的所有参数。 然后、您可以使用 BQStudio 中的编程插件将此.srec 上载到其他单元、它们将包含相同的黄金映像。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢你的帮助。 有一点小疑问、就是 BQSTUDIO 的编程插件部分中的"执行固件"按钮。  

    刷写黄金映像后、固件是否自动执行? 或者我是否应该遵循 browse->programm->Execute FW?

    请确认。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    如果监测计未对预期地址做出响应、则需要发送 FW 执行命令以退出 ROM 模式并转至 FW 模式。

    此致、

    Wyatt Keller