This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:内部电荷泵工作流程

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125703/lm5069-internal-charge-pump-workflow

器件型号:LM5069

大家好、

   需要您的帮助

   根据数据表、我们可以看到有一个内部电荷泵、用于为 MOSFET 的电容器充电并通过栅极引脚使 MOS 打开。 因此,客户希望在 LM5069工作时了解内部电荷泵工作流程。 它是否一直为 MOS 充电以使 Vgs 大于打开阈值?或者它只充电一次?或者在打开 MOS 后有选择地工作、这取决于 Vd。 当 VDS 变大时、内部电荷泵会为 mos 充电。

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    内部电荷泵始终保持激活状态。 在正常运行中、电荷泵电流由12V 齐纳二极管分流

    在故障模式下、栅极上的灌电流将主导调节栅极或关断栅极。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

      感谢您的回复。

       内部充电器泵始终保持工作状态、以将 MOSFET 的 Vgs 保持在12V。 我是?

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Nan