This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BATFET 引脚上的非零电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125089/bq24725a-non-zero-voltage-on-batfet-pin

器件型号:BQ24725A

您好、TI。

我想在 ChargeOptions ()[learn]位为0时禁用 BATFET、并在 ChargeOptions ()[learn]位为1时启用。
 我的电池是2S。

您能否给出一些解释、为什么即使 在 LEARN 位为0时、bq 也会将 BATDRV 引脚保持在非零电压? 在我的示例中、当 learn = 1时、BATDRV = 9V;learn = 0、BATDRV = 7V。
如何强制为0V 电平?
我附加的原理图与此非常相似(已编辑数据表中的原理图):  

保持联系、
伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    在每种情况下、您的 BATDRV 至 SRN 差分电压是多少?

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    我在所有情况下都测量了 SRN、BATDRV 电压。 我想与大家分享一下。

    学习= 0:

      1、无电池。 SRN = 1.5V、BATDRV = 1.5V

      2.使用电池。 SRN = 8.3V (电池电压)、BATDRV = 7.8V

    学习= 1:

      1、无电池。 SRN = 1.1V、BATDRV = 0.7V

      2.使用电池。 SRN = 8.3V (电池电压)、BATDRV = 9.3V

    保持联系、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我在 EVM 上对其进行了测试。 VSYS 上为1A。

    VIN = 20V、VBAT = 8V。  

    学习= 0:

    BATDRV 至 BAT ~ 0V

    VSYS 1A 由 VIN 提供

    学习= 1:

    BATDRV 至 BAT ~ 6.17V

    VSYS 1A 由 VBAT 提供。

    对我来说很好。 我建议根据 EVM 原理图检查您的设计。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng。

    我研究了和 EVM 原理图之间的差异。
    在我的情况下、无法使其与 bq24725A 配合使用。
    我很高兴你能帮助我进行调查。

    保持联系、  
    伊凡