This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:LDO 导通时会出现输出电压骤降

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1, TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125448/tps61040-q1-output-voltage-dip-occur-when-the-ldo-is-turned-on

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61040

您好!

我们使用 TPS61040-Q1升压转换器将3.3V 转换为6V。 请查找原理图

连接了该转换器的电源序列

黄色表示输入电压3V3。 绿色表示(TPS61040-Q1) 升压输出为6V0。 这个6V0将进入 LDO (LOAD)的输入、输出为5V0。 紫色表示升压的负载电流

在这里、我们可以看到 、当 LDO 开启时、TPS61040-Q1输出电压会下降。  

您能不能尽早给出相同的解决方案。

谢谢、此致、

Thangaprabu S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaprabu 您好、  

    TPS61040在启动时似乎具有不良动态。

    这可能有两个原因:

    TPS61040具有软启动功能、 从限流/4开始256个周期、到限流/2再到256个周期、再到满电流限制。

    LDO 恰好在 Ilimilt/2周期开始、所以当电流限制低于负载电流时、电压会下降。  

    您可以尝试延迟 LDO 的启动时间、以查看是否 会再次发生。

    2.参数不合理。您可以参考本文检查参数 是否合适。

     e2e.ti.com/.../tps61040.pdf。

    谢谢  

    Fergus He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus He、

    我们尝试创建 LDO 开启延迟。 但  TPS61040升压转换器的输出电压下降仍然存在。

    已附加相同的屏幕截图。

    请澄清。

    谢谢、此致、

    Thangaprabu S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaprabu ,您好

    波形表明这是原因2。

    您的当前参数,最长导通时间应为 Ilimit*L/Vin=0.6us,,远小于最长导通时间6us。

    导通时间短意味着 必须有更多的占空比才能将能量从 Vin 收敛到 Vout、从而导致电压下降。

    因此、我建议您放大电感器。 您可以选择10uH、22uH、47uH、以满足您的压降规格。

    谢谢你  

    Fergus He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus He、

    我已经按照您的建议进行了参数更改测试。

    电感器更改为22uH、输出电容也更改为30uF。 以及为开启 LDO 产生的延迟。 因此 LDO 在升压转换器完全导通后始终开启。

    但问题至今仍未解决。请参阅以下 附件。 升压输出电压再次下降。

    还测量了 LDO 负载电流。 由于 LDO 输出线路中的10uF 电容、LDO 输出浪涌电流似乎为698mA。 所使用的 LDO 没有上升时间控制。 在这种情况下、我们如何在开启期间避免升压转换器的电压下降

    谢谢、此致、

    Thangaprabu S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Thangaprabu

    感谢您的波形。

    我 希望您再捕获一个波形、即压降期间 TPS61040的电感器电流。

    请 缩放电流波形以确保我们可以清楚地看到电流。

    此致

    Fergus He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Thangaprabu

    我认为这个问题的结果可能不会有很大改善。

    LDO 启动时、浪涌电流接近380mA、输出电压为6V、功率输出接近2.4W;

    输入电流峰值接近400mA、输入电压为3.3V、输入最大功率接近1.2W、远小于输出功率。

    因此输出电压肯定会下降。

    减小  压降的唯一方法是增大输出容量。

    您可以 像这样计算输出电压降。 1/2*Co*KD*(U1*U1-U2*U2)=(Po-Pin)*DT

    CO 是输出容量、30uf;Kd 是容量 衰减 系数、通常小于50%

    U1是初始 Vo、6V;U2是完成 Vo、需要知道

    Po 为输出功率、2.4W;引脚为输入功率、1.2W;DT 为浪涌时间、近0.1ms;

    此致

    Fergus