This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196无法满足100V 输出要求

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126045/tps61196-tps61196-is-not-working-for-100v-output-requirement

器件型号:TPS61196

您好!

我们对 AUO 制造面板有背光驱动器 IC 要求。  下面是面板规格。 我使用过 TPS61196背光驱动器 IC。 我将提供200Hz PWM 信号并使用6个通道。我已通过将 R3电阻值更改为330k 来更改 VOVP 阈值。 还更改了 R11-100K、R10-68K、R12-400KOHM。 但输出将上升至100V。 已验证 VDD 是否为6V。 Q1未切换。 因此输出电压仅为24V。 请告诉我还需要对值进行哪些其他更改。 此外、请告诉我如何调试问题以及在哪里进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    您的输入电压和输入电流限制是多少?

    您是否已检查 EN 引脚的电压?

    请提供 R1 R2和 R5的电阻值吗?

    此致、

    Patrick Yao