This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630

Guru**** 2554980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126224/lmr33630-lmr33630

器件型号:LMR33630

大家好、我对 LMR33630有疑问。它的最大占空比= 0.98、最大输入电压= 36V、但为什么最大输出电压仅为24V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar

    这是一个建议的运行条件、而不是严格的限制。  ℃、Vout 可扩展至28V 或更高、但随着 Vout 增大、在相同的 IO 条件下功率会变大、并且 IC 的功率损耗和温度上升会变高、Tj 将超过150 μ V。 如果您确实需要设计 Vo>24V 电路、您可以共享运行条件以供我们检查。

    谢谢你。