This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122多相设计

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121546/lm5122-lm5122-multi-phase-design

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5170

你(们)好

我 想 使用 LM5122为 1000W 应用供电。 升压输入电压为8V~24V、 输出电压可高达45V、1000W。 我可以使用4芯片 LM5122并配置四相进行设计吗? 对于此应用、建议的相位有多大。 LM5122多相应用是否有任何限制? 看起来我可以使用更多的 LM5122来实现更高的输出功率设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeney、

    我相信 LM5170在四相设计中将为您带来更多好处。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冯智

    感谢您的快速响应。

    看起来4芯片 LM5122和2芯片 LM5170都可以满足设计要求。 单芯片 LM5170比双芯片 LM5122更昂贵、LM5170看起来更复杂、引脚更多。 我想知道您为什么推荐 LM5170、 LM5122四相设计是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Freeney、

    LM5170的优势:

    • 无需外部组件即可实现四相交错
    • 更强大的驱动器。  

    正如您在参考设计库中看到的、承载 33A/相将 是 LM5170的典型应用。 但 LM5122承载33A/相的裕度似乎不大。  

    您还有其他问题吗?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeney、

    由于我们与电子邮件的通信更多、 我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时打开新主题。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冯智

     感谢你的帮助。