This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170

Guru**** 2436470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121628/lm5170-q1-lm5170

器件型号:LM5170-Q1

我有几个问题。

1、能否从控制器获取占空比信号?

由于 LM5170-Q1是电流控制器、因此对于电压控制、它在 IC 外部具有控制电路、它仅是模拟控制电路还是数字控制电路、还是两者兼而有之?

我们可以更改控制参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    栅极驱动器是占空比信号。

    2.外部回路可以是模拟或数字的。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢冯先生的回复、您能告诉我是否可以接收来自栅极驱动器的信号。 栅极驱动器位于 IC 内部还是外部?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    HO/LO 引脚是 IC 外部的驱动器输出。  

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 HO/LO 引脚是固有环路电流控制电路的输出占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于升压转换器、低侧 MOS 驱动器(LO)是电流环路的占空比。

    对于降压转换器、高侧 MOS 驱动器(HO)是电流环路的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    自从我们上次沟通已经有一段时间了、我将关闭这个线程。 如果您有其他问题、请随时打开新主题。

    此致、

    Feng Ji