This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:双隔离式输出设计

Guru**** 2541290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120241/lm5022-dual-isolated-output-design

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156

您好!

我正在寻找12V 输入、+/-14V 输出@ 1.5A 双路输出解决方案。反激式拓扑在这里看起来是最佳选择、采用 LM5022或任何更新版本。遗憾的是、我找不到任何示例或参考设计来帮助客户更快地移动。任何建议都非常受欢迎。

非常感谢  

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    您还可以考虑 LM5155或 LM5156。

    您可以使用 Webench 工具或电子表格(适用于 LM5155或 LM5156)加快您的设计。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    自从我们上次沟通已经有一段时间了、我将关闭这个线程。 如果您有其他问题、请随时打开新主题。

    此致、

    Feng Ji