This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:该升压转换器能否具有5V 和3A 的输出?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125501/tps61230a-can-this-boost-converter-have-an-output-of-5v-and-3a

器件型号:TPS61230A

您好!

我想知道 TPS61230A 是否能够提供3A 的5V 输出电流? 描述中显示高达2.4A、但 TI 工作台具有仿真功能、可在5V 电压下输出3A 电流。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在 Webench ℃期间、器件作为理想器件工作、内部工作电阻低于25 μ A。  

    但 它会与您的实际条件有所不同。 OTP 可能会℃、您将获得更低的 Vally 电流限制。无论如何、性能取决于您的系统。如果您可以将 Ta 保持在25 μ s、我认为这应该是好的。
    无论如何、我认为在超出规格的情况下使用该器件是不好的做法。   
    此致
    TAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的回答。  

    您是否建议使用任何升压转换器? 电压输入大约为3.7-3.9、由6000mAh 的单节锂聚合物电池提供。 我想输出5V 和3A。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的回答。  

    您是否建议使用任何升压转换器? 电压输入大约为3.7-3.9、由6000mAh 的单节锂聚合物电池提供。 我想输出5V 和3A。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

    很抱歉、我上周五要求年假、在海滩度过了愉快的周末。

     TPS61022呢?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望它很有趣! 我使用了 TPS61235!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Andy:

    好的、 好的选择。

    此致

    TAO