This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:PGOOD 处于低电平状态

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123457/tps2663-pgood-in-low-state-condition

器件型号:TPS2663

您好!

您能告诉我们 PGOOD 的状态是低电平状态吗?   我的理解是在启动操作期间和自动重试周期期间。  还有其他条件吗?

此外、如果 PGOOD 在启动操作期间处于低电平状态、请告知我们启动周期。   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!  

    感谢 您的联系。 我们将在明天回来讨论这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!  

    PGOOD 在启动期间保持低电平、并在 Vout 以1.3ms 的延迟达到 Vin 时将其置为高电平

    在 Vout 降至 PGTH 下降阈值以下的故障情况下、PGOOD 也会变为低电平

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh-San、

    我还有一个问题。   请告诉我们如何识别 VIN=VOUT 吗?

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!  

    您的意思 是希望 PGOOD 不会延迟1.3ms?

    一种方法是在输入电压和输出电压上使用电压监控器 IC。 监测 两者之间的差异以确定 VIN=VOUT 时的情况

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh-San、

    我们想知道 TPS2663 "如何"或"何时"识别 VOUT 达到 VIN。   我们了解 到、在经过此识别1.3ms 后、TPS2663在 PGOOD 引脚上变为高电平。  这个问题的原因是 VIN = Ron *电流+ VOUT 且 VIN 与 VOUT 不完全相同。   因此、我的客户希望详细了解确切的时序。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!  

    TPS2663监控栅极电压以将 PGOOD 置为有效。 如果栅极电压超过 VIN+3V (典型值)、则 PGOOD 被置为有效。

    它不会查找 Vout = Vin